This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:来自 LM2596-12的-12V

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472381/lm2596--12v-from-lm2596-12

器件型号:LM2596

工具与软件:

通过将 LM2596-5.0替换为 LM2596-12.0、是否可以从此配置生成负12伏电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M M:

    是的、这是可能的。  谢谢。

    David。