This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:TPS546E25在启动之前是否需要对 IC 配置设置进行固件编程?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472377/tps546e25-does-the-tps546e25-need-firmware-programing-for-ic-configuration-setup-before-boot-up

器件型号:TPS546E25

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

从 TPS546E25数据表中、看起来所有配置都可以通过 IC 的引脚搭接通过外部电阻器进行设置、这意味着无需进行任何固件编程来配置 IC 以进行启动、不确定我的理解是否正确?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis、

    是的、器件在未激活 PMBus 的情况下可以正常工作。   

    MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADDR 引脚用于器件设置。  

    MSEL1设置 OCL、软启动时间和故障响应、内部/外部反馈分压器

    MSEL2设置开关频率、补偿增益和斜坡  

    VSEL 设置使用内部分压器时的输出电压或用作外部分压器的反馈引脚时的输出电压

    配置为多相时、ADDR 用于设置模式和地址、堆栈位置。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢您 David。