This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:是否必须连接 I2C?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1, TPS552882-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472674/tps55288-q1-i2c-connection-is-mandatory

器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55288

工具与软件:

我想将该转换器用于独立应用、因此我需要知道强制的 I2C 连接或硬件配置引脚是否足以正确使用该转换器。

如果可能不使用通信、则通过上拉电阻器将引脚连接到 VDD 是否正确、或者是否有更合适的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    对于 TPS55288-Q1器件、必须通过 I2C 通信来启用输出并对内部寄存器进行编程。

    如果系统中不需要 I2C、建议选择非 I2C 版本的 TPS552882-Q1。

    BRS、

    布莱斯