This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:外部电路设计问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471638/tps55289-design-questions-of-external-circuit

器件型号:TPS55289

工具与软件:

您好!

1)环路稳定性

在数据表第33和38页中、我是否应该读取以下关系:

C7是公式26中的 Cp)

在公式25中、C6是 Cc)

R3是公式24中的 RC)

2) CDC 设置

在数据表第20页中、公式6)和7)之间有何关系?

我想我们只需要使用 foruma 7)来选择补偿电压并选择正确的电阻器值。

我不知道我应该对公式6做什么)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:

    1.是的。 您可以使用主页中的 Excel 工具来计算环路参数。

    是的、您可以使用公式7 选择补偿电压并选择正确的电阻器值。 公式6显示了 CDC 引脚中的电压。 客户可以检测 CDC 引脚电压以监控输出电流。 此公式用于计算检测到的电压和输出电流之间的关系。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于公式6)、与采样电阻器侧的测量值相比、它是否会带来其他误差来影响测量精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:

    VCDC 引脚上的电压电平较低、因此取决于 ADC 精度。 优点是 VCDC 引脚不需要差动放大器。   

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中观察到电气特性表。

    如果 Visp-isn = 2mV、目标为 Vcdc = 40mV、最坏情况为75mV。

    因此、我认为这是内部电路在使用 Vcdc 引脚时会增加的额外误差。

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:

    您的担忧是正确的。 这是内部放大器误差。 如果使用外部放大器来检测电压差、也会出现误差。 因此、我认为这并不是额外的。 如果您有任何疑问、敬请告知。

    此致、

    Mulin