This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:无法重置活动 PCM

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471963/bq24073-fails-to-reset-active-pcm

器件型号:BQ24073

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

在尝试重置锂离子电池上的有源 PCM (保护电路模块)时、BQ24073锂离子电池管理 IC 遇到问题。 以下是观察结果:

  1. 设置详细信息

    • PCM 由于蓄电池电压低(低于3伏)而激活、并禁用蓄电池输出(0伏)。
    • 上电期间、我观察到 BAT 和 BAT1引脚上从0V 上升到3.5V 的瞬态电压持续~200ms。
  2. 电流测量

    • 使用与电池串联的10Ω 电阻器、我测量了:
      • 156mV 压降(15.6mA)持续28ms。
      • 662mV 压降(66.2mA)达25ms。
  3. 附加观察

    • 当我将电池直接连接到工作台电源3V 时、PCM 将被唤醒、并且电池输出将恢复。 这确认蓄电池和 PCM 工作正常。
  4. 发行

    • 尽管 BQ24073的瞬态电压升高、PCM 仍保持锁定状态、且电池输出保持在0V。
    • BQ24073似乎无法可靠地触发 PCM 重置并恢复蓄电池的正常运行。
  5. 问题

    • 配置 BQ24073以触发 PCM 复位、尤其是在瞬态情况下、哪些最佳实践?
    • 为确保 PCM 正确复位、是否存在特定的时序、电压或电流注意事项?
    • 任何附加电路(例如预充电或电容器调节)是否有助于维持瞬态并满足 PCM 的要求?
    • BQ24073在处理 PCM 复位功能时是否存在任何已知限制?

我附上了示波器屏幕截图、其中显示了发生此事件期间的电压和电流行为。




提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahab、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    您能否帮助确认重置系统中使用的 PCM 的要求? 您提到3V 电源的连接可以正常工作、但必须施加什么所需的时间电压?  

    Unknown 说:
    BQ24073在处理 PCM 复位功能时是否有任何已知限制?

    一般而言、BQ24073发布电池保护电路的限制未知。 它已经在市场上上市了一段时间、并能够与各种电池保护器配合使用。   

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    感谢您的帮助!

    有关 PCM 唤醒行为的更多发现:

    我注意到 PCM 唤醒问题主要发生在蓄电池有电时 以低电流缓慢放电 . 在这些情况下:

    • 缓慢放电后、电池电压保持不变 低电平 启用时的输出电压、和 BQ24073的瞬态脉冲(53ms - 100ms)似乎不够长 才能使它恢复生活。
    • 回答这些问题 3.6V 、一些电池需要 约为40秒 唤醒时间—从开始 12mA 然后再跳至 60mA 为正。
    • 回答这些问题 4.3V 、唤醒时间是 短得多(~5秒) .
    • HiMax (电池)数据表没有指定需要施加多长时间的电压、而只是指定必须施加多长时间的电压 应用 .

      此外、
    • 电流尖峰 和更高的电流 即电压 下降得更明显 欠载时的电压。 但一旦 PCM 激活 电池电压略有反弹 (因为不再有负载)。
    • 在这些情况下 BQ24073可以正常唤醒电池 并且一切都按预期运行。

      几个问题:
    1. 是否有办法延长 BQ24073的加电脉冲  为了帮助 PCM 在缓慢放电后更可靠地复位?
    2. 您是否有任何推荐的方法 确保在这些情况下正确唤醒 PCM?

        e2e.ti.com/.../HIMAX_2D00_SPE_2D00_LIPO503138_2D00_610_2D00_3.7V-1.pdf



    期待您的意见!

    此致、
    Shahab

    [报价 userid="489217" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471963/bq24073-fails-to-reset-active-pcm/5649661 #5649661"]

    你好、Shahab、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    您能否帮助确认重置系统中使用的 PCM 的要求? 您提到3V 电源的连接可以正常工作、但必须施加什么所需的时间电压?  

    BQ24073在处理 PCM 复位功能时是否存在任何已知限制?

    一般而言、BQ24073发布电池保护电路的限制未知。 它已经在市场上上市了一段时间、并能够与各种电池保护器配合使用。

    [报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahab、  

    感谢您的答复。  

    一般来说、40秒似乎是很长的时间来退出电池组的欠压保护。 我预计闭合保护器的触发时间会短得多。 请与电池制造商联系。

    当 BQ24073最初测量 BAT 引脚上的0V 时、它将执行电池检测过程、并向 BAT 引脚提供大约250ms 的7.5mA 电流。 下面的波形以及数据表中的图10-3中都显示了这一情况。  

    防止执行该电池检测过程的一种方法是将 TD 引脚连接到逻辑高电平。 您能否检查一下、这是否能够用于闭合您的保护电路? 当 BQ24073 IC 在 BAT 下最初测量0V 时、除了改变 TD 引脚的状态外、无法延长用于电池检测的导通时间(约250ms)。

    此致、

    Garrett