This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:如何使用 MSPM0L1304作为主机 MCU (使用 UART 通信)来发送唤醒 ping

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, MSPM0L1304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469287/bq79616-q1-how-to-send-wake-ping-using-mspm0l1304-as-host-mcu-using-uart-communication

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1304

工具/软件:CCS Theia、 MSPM0驱动程序库

"微控制器将唤醒 ping 应用于 BQ79616-Q1器件的 RX 线路。 此 ping 为低电平有效、低电平时间为2.5ms。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yun:

    如果您询问该特定 MCU、我们不支持该 MCU、则您需要打开另一个主题 、以使用 MSPM0L1304作为器件型号发布另一个主题。 但是、如果您问我们的部件需要什么、如您所说、就必须在2.5ms 内向 RX 发送 URAT 低电平信号。 有关这方面的更多信息、请参阅数据表第8.6节。

    此致、

    阿卜杜勒