This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:应用问题

Guru**** 2579815 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465865/lmr14030-q1-application-issue

器件型号:LMR14030-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

客户在使用我们的 LMR14030-Q1、目前客户需要在60℃ 环境温度、90%的环境湿度、1000小时的连续运行、我们的芯片是否支持、我们能否向客户提供一些关于芯片耐久性的数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:  

    我会在内部询问我们拥有什么数据。 为此、您能否与 TI 分享您的客户是否签订了现行有效的 NDA?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    自从我听到您的声音以来、我已经有一段时间了、所以我必须关闭这个主题。 如果您需要进一步的帮助、请随时在该主题中再次作出回应。

    谢谢!

    Joshua Austria.