This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:将设置从较旧版本的 USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 导入到最新版本

Guru**** 2611855 points
Other Parts Discussed in Thread: USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472358/tps25750-import-settings-from-older-version-of-usbcpd-application-customization-tool-to-the-latest-version

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOLTPS25751

工具与软件:

您好!

 USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 似乎已更新。 我尝试导入从 7.0.3.13导出的设置、发现预充电电流显示为错误的数字。 在更正并再次导出之后、我发现它只需添加新值、而不会删除旧值。  我想知道是否允许从旧版本导入设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们!

    我们建议使用更新后的 GUI 工具生成新配置。  

    我还想重点介绍我们的后续器件 TPS25751、推荐用于所有新设计。 请参阅以下 常见问题解答。

    此致、  

    Aya Khedr