This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:关于修改 PACK+电容器的查询。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472631/bq40z50-r2-inquiry-regarding-modification-of-pack-capacitors

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们的一位客户已请求根据射频要求进行修改、特别是将输出电 容器 C8和 C10替换为1000 pF 电容器。

您能否说明 TI 以前是否有此修改方面的经验? 此外、在进行此变更时、我们是否需要注意任何潜在的问题或注意事项(例如电路稳定性、性能下降或对其他参数的影响)?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这些电容器的用途是提供 ESD 保护、因此减小电容器的值会使系统对 ESD 的稳健性降低。

    此致、

    Anthony