This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700AEVM-732:未向电池提供预期充电电流

Guru**** 2796915 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470480/bq25700aevm-732-not-delivering-expected-charging-current-to-battery

器件型号:BQ25700AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25700ABQ4050BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我使用  BQ4050EVM 发布了一个类似的问题 (作为标记的器件型号)。 我建议在 以下主题中使用 BQ25700AEVM 作为器件型号:

我已按以下方式设置 BQ4050EVM 和 BQ25700A EVM 板:

电源设为15V (最大电流限值为2A)

我已根据电池规格配置了 BQ4050参数、并执行了电压和温度校准。 我尚未执行 CEDV 校准、因为电量监测计在温度范围内的精度目前并不是我需要优先考虑的事项。

我正在使用的电池当前已放电、我将尝试使用这种设置对电池进行充电、然后进行放电、从而获取固定的 EDV 系数。 BQ25700EVM 上的 VSYS 引脚没有负载连接、但我可以在 VSYS 引脚上测量10.9V 电压。

使用 BQStudio 从 BQ25700EVM 读取 ChargeCurrent 寄存器时、我会看到1344 mA 的充电电流。 但是、在使用放置在 VBAT (电池系统)和电量监测计之间的电流表测量电流时、我只观察到非常低的电流(50 -150 mA)。  

我从 BQ25700AEVM 读取一些寄存器:

如另一 帖子中所示、BQ4050的充电 FET 已关闭。 为什么我没有看到预期的1344 mA 充电电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    由于电池电压接近最大充电器电压10.944V、因此充电器进入 CV 充电模式。 这意味着充电器在调节充电电压、而不是充电电流。  

    如果您将最大充电电压设置为12.6V、您可以看到充电器再次调节充电电流。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    电池电压未接近最大充电器电压、约为9-9.5V、我应该预计充电器在此期间也会处于 CC 模式、对吧? 根据我的理解、只有当电池电压非常接近最大充电器电压时、充电器才应进入 CV 模式

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    如果电池电压低于 VSYS_MIN、则充电电流可能会降低。 您可以通过 EN_LDO=0退出预充电模式。 请参阅下方的充电曲线。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、
    如上面的寄存器值所示、充电器状态寄存器显示充电器处于快速充电模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议隔离此问题。  

    1.将 SMBus 与电量监测计分开、电量监测计可以设置0x14、0x15作为充电器。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    抱歉、我不完全理解最后一项建议。 您能否进一步说明您的建议?

    此外、除了上述寄存器和 EVM 板上的跳线之外、是否需要任何其他配置? 目前、我已闭合 JP3以配置电池数量、同时将其余跳线留在默认位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    我的问题是、您是否在 BQ25713AEVM 独立上看到了相同的问题? 否则、这是系统问题。 如果支持、请获取新的 BQ25700AEVM。  

    我建议您在评估充电器时遵循 BQ25700AEVM 用户指南。  

    https://www.ti.com/tool/BQ25700AEVM-732

    此致、

    老虎