This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:更新了 DT 引脚说明、建议在 DT 引脚上使用≤1nF 电容器

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472663/ucc21520-updated-dt-pin-description-to-recommend-1nf-capacitor-on-dt-pin

器件型号:UCC21520

工具与软件:

您好、您了解了有关 DT 引脚上电容器的数据表更新。

我们的设计有100nF 电容、有什么影响? 必须更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarle:

    感谢您就此问题与我们联系。

    这不是强制性更改、而是针对最坏情况提出的新建议。

    在最新版本的数据表中进行更改的原因是、我们发现大约1nF 的 DT 电容器在 DT 信号稳定性方面是最佳值。

    其他因素(例如 DT 电阻器和整体系统的噪声水平)对其有影响。  

    如果 DT 电阻不是太高(<50kOhm)、并将 DT 电容器放置在栅极驱动器引脚附近以滤除噪声、100nF 就不会成为问题(对于非边缘情况不是问题)。

    希望这能解答您的问题。  

    此致、

    Hiroki