This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:使用 PV 电池板和 F50-12V 微型涡轮的3节电池充电器

Guru**** 2581435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472729/bq25798-3-cells-battery-charger-using-pv-panel-and-f50-12v-microturbine

器件型号:BQ25798

工具与软件:

大家好、我正在设计一个系统、在该系统中 、3节电池可以使用光伏面板或 F50-12V 微型涡轮机重新充电、具体取决于哪个输入提供适当的电源。 我想知道 BQ25798芯片是否适合此用途。 此外、我还提供了原理图和布局供您验证其正确性。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    关于使用微型涡轮机、我假设它具有 HiZ 输出、那么它被视为能量收集电源?  如果是这样、主机软件可以手动写入 VINDPM 以查找其 MPP。  我认为、针对太阳能电池板进行了优化的自动 MPP 不会找到 MPP。  

    关于原理图、电容器的额定电压是多少?  陶瓷电容器的电容随施加的电压而降低。  降额后的电容需要满足以下所需的最小值:

    除此之外、我认为原理图上没有明显的问题。

    关于布局、建议的布局如下所示。  PMID 和 SYS 0.1uF 和至少一个10uF 电容器必须放置在 IC 顶部、用于连接其引脚和 GND、而没有过孔。  这意味着 SWx 布线必须布置在 IC 下方、然后使用过孔到达电感器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    所有电容器的额定电压为25V。

    关于布局、您的意思是这样的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记回答关于微型涡轮机的问题。 该器件为三相电机、配有整流器和 一些齐纳二极管、用于调节输出。

    这是我在网上找到的关于5V 版本的微型涡轮机的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    布局看起来更好。  微型涡轮机将具有最大功率点、例如太阳能电池板、但它可能接近50%而非80%。

    此致、

    Jeff