This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:输出放电

Guru**** 2580205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472580/lm61495-output-discharge

器件型号:LM61495

工具与软件:

尊敬的团队:

我想知道 IC 是否具有输出放电功能、因为数据表说"在这种情况下、例如输入短路测试、输出电容器通过器件 VIN 和 SW 引脚之间的内部寄生二极管放电。" 感谢您的帮助!

此致!

梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    这个器件在 SW 上的 VIN 额定值+0.3V。 我不会在 VIN 关闭的预偏置设置中使用此器件。

    谢谢!
    Andrew