This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:输出放电

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472579/lm25148-output-discharge

器件型号:LM25148

工具与软件:

尊敬的团队:

我想知道 IC 是否具有输出放电功能、因为数据表说"LM25148在 VOUT 和 VIN 引脚之间具有内部 ESD 二极管、可以在这种情况下导通、从而导致输出放电"。 感谢您的帮助!

此致!

梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    根据绝对最大值表、似乎器件可以承受 SW 上的电压(在 VOUT 预偏置设置中)。 在大多数情况下、此规格的编写方式与 VIN - 0.3V 类似。

    谢谢!

    Andrew