This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:Sifos 测试

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, CSD19538Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461975/tps23881-sifos-test

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件: CSD19538Q3A

工具与软件:

您好、TI 团队

对于 TPS23881 Sifos 测试、我们有两个 IO、如下所示。 现在、我上传测试报告为附件文件。

  1. 30W 802.3at:测试结果在 det_range 和类时失败。 您能帮忙提供一些调试建议吗?
  2. 60W 802.3bt:TPS23881似乎无法输出波形、PSA-3000无法获取数据。 固件或 PSA-3000是否需要特殊配置?

e2e.ti.com/.../psa_5F00_report_5F00_4p_5F00_p23.xlsxe2e.ti.com/.../psa_5F00_report_5F00_p1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 William、

    我目前正在进行核查工作。 将于1月20日返回以获得 E2E 支持。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang

    更新了第二个问题中的60W。 在我们将 PSE 配置设置为基于类的功率限制 和动态功率管制后可以说明这一点。 因此、请帮助检查第一个未通过项目的问题。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang

    这是我们最新的30W 和60W Sifos 测试报告、但有些项目失败。 请帮助查看并提供一些调试建议。 非常感谢

    e2e.ti.com/.../psa_5F00_report_5F00_30W_5F00_p1.xlsxe2e.ti.com/.../psa_5F00_report_5F00_4p_5F00_60W_5F00_p23.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 William、

    我目前正在进行核查工作。 将于1月20日返回以获得 E2E 支持。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    看起来这是一个图标问题 、与"X 类 PD 的最大持续负载电流(以图标的百分比表示)、即与 Pclass 相关的最小所需负载电流有关。   若要通过、该值应为≥100%。" 和 Rgood/Cgood…… 与检测和分类有关的问题。

    您能否分享原理图和布局? 它可能与电流检测电阻(0.2 Ω、较好> 0.3W)、开尔文连接布局(不包括将添加到电流检测电压中的覆铜线迹)有关。

    此致、

    Diang   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang

    感谢您的答复。 我会将原理图和布局图邮寄给大家。 请帮助检查。

    现在、我要更新最新的测试结果  

    e2e.ti.com/.../4885.psa_5F00_report_5F00_30W_5F00_p1.xlsxe2e.ti.com/.../psa_5F00_report_5F00_4p_5F00_p17.xlsx

    1. 对于30W 端口,似乎所有项目都通过了。 请帮助查看

    2.适用于60W 端口。 除以下图片中的一些信息项目外、大多数项目都是通行证。 这些项目是否至关重要、我们可以忽略这些信息项目吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的更新和外观、我们现在只有信息和通过的项目。 信息标记不是规格故障。

    TI 的 EVM 还包含 Backoff_Voltage_Ss 和 Backoff_Time_信息。 与 SS (短路)相关的其他项目则可能与 FET 特性有关。 CSD19538Q3A 用于 TI EVM、此处使用 WMQ10N10TS。

    此致、

    Diang