This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746_低温优化

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460749/bq27z746-bq27z746_low-temperature-optimization

器件型号:BQ27Z746
Thread 中讨论的其他器件: GPCRB

工具与软件:

大家好、TI 团队
我正在使用 BQ27Z746进行低温优化、附件是 TI 提供的优化文件、用于测试。 但我发现在1A 低温放电时 SOC 的准确度很高、但2A 低温放电的 SOC 的准确度明显更差、有没有办法提高2A 低温放电 SOC 的准确度?

e2e.ti.com/.../1346.1A_40002D00_20_0321_.xlsxe2e.ti.com/.../8203.2A_40002D00_20_0321_.xlsx

e2e.ti.com/.../4073.Send-to-TI-_2800_GPCRB_2900_V2_2D00_21700_2D00_1s2p_2D00_9600_2D00_PANASONIC_5F00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否已确保还将 chemdat12_ID7473加载到电量计上?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Robert。  

    我已经 将 chemdat12_ID7473加载到电量计上、我知道其中包括 Rb 表、  1A 低温放电的 SOC 精度还可以、但2A 低温放电的 SOC 精度会变差。 是否有办法改善2A 的低温放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    你能和我分享你的 gg 文件吗?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert    

    e2e.ti.com/.../8816.gg_5F00_out.gg.csv

    附件为 gg.file

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在我查看此内容时、请预计会有延迟。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert  

    您能帮助解决我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如何计算 SoC 的精度?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是我的测试数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    查看您的文件后、我认为问题可能与您配置的电量计的加载模式有关。 在您的文件中、您将测量仪表负载模式配置为恒定功率(LOAD MODE = 1)、而在实际应用中、负载确实是一个恒定电流负载。 我建议将负载模式更改为0。  

    此致、  

    Jonny。