This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:与通信相关的问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472030/bq4050-communication-related-problems

器件型号:BQ4050

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师

我有两个 与沟通相关的问题、我希望得到您的帮助

问题1:我可以将 SBS 配置中的(BLT1)位5从默认(0x10)更改为0x00、0x01或0x11吗? 这三种不同的更改将如何影响 SBS 总线?

问题2:如果 SMBus 主机仍然无法与 BQ4050通信、BQ4050是否将执行操作来处理通信异常、例如重新初始化 SMBus 模块?

期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅器件 TRM 中的 SBS 配置部分、查看位映射。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny

    感谢您的答复!  我来更详细地说明一下

    关于问题1、我想将其分为三个条件

    问题1-  A:如果 将(BLT1)位5 从默认值 (2s SBS 总线低电平超时)更改为 无 SBS 总线低电平超时 、将如何影响 SBS 总线?

    问题1- b:如果 将(BLT1)位5 从默认值( 2-s SBS 总线低电平超时)更改为 1-s SBS 总线低电平超时、将如何影响 SBS 总线?

    问题1- c:如果 将(BLT1)位5 从默认值( 2-s SBS 总线低电平超时)更改为  3-s SBS 总线低电平超时、将如何影响 SBS 总线?

    关于上述问题2,您能帮助回答吗 ?

    期待您的回复!

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    更改位5将更改总线低电平超时。  

    对于问题2、请参阅以下内容:  

    此致、  

    Jonny。