This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H-Q1:最大额定电压为70V

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471865/lm74502h-q1-70v-max-rating

器件型号:LM74502H-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

LM74502H-Q1能否承受70V 的最大额定电压? 客户希望在48V 系统中使用该器件。 谢谢。

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    LM74502H-Q1可通过浪涌抑制器配置用于70V 电源轨。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的答复。 对于70V/40ms 瞬态电压、是否 仍需要浪涌抑制器配置?

    此致

    灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    是的、这是必需的。

    此致、

    Shiven Dhir