This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC30-Q1:高侧开关建议

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, TPS1HTC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468622/tps1htc30-q1-high-side-switch-suggestion

器件型号:TPS1HTC30-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TMS570LS0432

工具与软件:

您好!

您能帮我找到一个能与符合以下规范的 TMS570LS0432一起使用的高侧开关吗?

它将输出12至16V 之间的电压。
最大额定值2.5A 可以承受5A 电流
PWM 频率可在100Hz 至250Hz 之间调节。
短路/开路/过流保护与检测
从高侧退出
高侧电流测量(最小0.5%分辨率)
控制器必须与 PWM 信号输出电平(3.3V/5V)兼容
汽车必须符合 AEC-Q100标准
它可以用作电磁阀驱动器
符合功能安全标准
它必须积极从事生产、并具有相对无故障的生产寿命和库存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadime:

    TPS1HTC30-Q1可能是非常合适的选择。 对于最大电流、其额定值为6A、但是、您可以使用外部电阻器将电流限制设置为2.5A。 电流检测精度随负载电流的变化而变化(当 VEN = VDIAG_EN = 5V 时、在2A 时为±4%)。  

    TPS1HTC30-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    如果您有任何问题以及这是否适用于您的系统、请告诉我。  

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    首先、感谢您的帮助。

    您能否确认 PWM 频率可在100Hz 至250Hz 之间调节? 这对我们来说是一个非常重要的问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadime:

    是的、此器件的最大 PWM 频率为750Hz。  

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika

    首先、感谢您的帮助。

    我如何确认 PWM 频率可在100Hz 至250Hz 之间调节? 这对我们来说是一个非常重要的问题。

    您是否有类似于以下内容的技术数据?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadime:

    该器件可以针对100-250Hz 之间的频率进行 PWM。 您是否还有其他"可调节"或其他问题的含义?   请参阅以下内容。

    谢谢!

    Rishika Patel