This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H6005-SEP:TPS7H6005-SEP:

Guru**** 2613495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470053/tps7h6005-sep-tps7h6005-sep

器件型号:TPS7H6005-SEP

工具与软件:

您好!

我想将此栅极驱动器用于 GaN。 要求不要将电荷泵用于高侧开关。 是否可以在没有自举的情况下使用此栅极驱动器。 如果是、请向我提供参考设计  

谢谢、此致

Sikandar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sikandar、

    我们没有关于您如何实现您所要求的内容的参考设计。

    我知道如何在不使用电荷泵的情况下为高侧开关供电、方法是使用某种隔离式电源、其输出在高侧 FET 的底部接地。
    与自举电路相比、该电路会非常大且笨重。

    您是否有无法使用自举的具体原因?

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 原因是我们想有选项打开高侧开关100%占空比在某些情况下.  

    跟进问题。 如果我使用外部电源为高侧,我还能使用内部生成的5V LDO 如在架构中为低侧.  

    谢谢

    Sikandar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sikandar、

    假设您要寻找类似该 E2E 的东西。
    我的答案是一样的:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1470105/tps7h6005-sep-external-supply-to-drive-the-high-side-mosfet

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    当我单击该链接时,我收到错误页面未找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sikandar、

    您可能必须删除您的 Cookie:

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是, 我仍然不能访问它,即使删除 cookies. 如果您能将文档发送给 sikandar.khalandar@avl.com、将会非常有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sikandar、

    它不是文档、而只是另一个 E2E 主题。

    请立即使用提供的答案。

    谢谢!
    Daniel