This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:具有0.5/0.6V FB 电压的 TPS7A8400的替代产品

Guru**** 2613335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53B, TPS7A84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472458/tps7a84-alternatives-for-tps7a8400-with-0-5-0-6v-fb-voltage

器件型号:TPS7A84
主题中讨论的其他器件:TPS7A53B

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在寻找使用 TPS7A8400替代产品。

另外、LDO 应具有类似的输入电压范围和3A 输出电流能力。

但他们所寻求的 FB 电压约为0.5V 或0.6V。

您能帮助推荐任何适合此要求的插座吗?

非常感谢您投入宝贵的时间与精力。

期待您的回复。

此致、

Matt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    TPS7A53B 将是具有0.5V 基准电压的3A LDO 的替代产品。  

    快速规格比较:

      TPS7A53B TPS7A84
    Iout (最大值)(A) 3. 3.
    输入电压(最大值)(V) 6.5. 6.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.1. 1.1.
    输出电压(最大值)(V) 5.15. 5.
    输出电压(最小值)(V) 0.5. 0.8.
    固定输出选项(V) 可调 可调
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    35. 25.
    噪声(uVrms) 4.4. 4.4.
    准确度(%) 0.5. 1.
    过压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    60. 110
    Iq (典型值)
    mA
    2.8. 2.8.
    输出电容器类型       陶瓷 陶瓷
    热阻
    R θ θJA (°C/W)
    46.5. 35.
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 5.5mm2:2.5 x 2.2 (VQFN-HR|12) 12mm2:3.5 x 3.5 (VQFN|20)
    6 sigma 目录 目录
    收发器功能 使能、折返过流保护、输出放电、电源正常、软启动 使能、输出放电、电源正常、软启动