This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:bq25672

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472653/bq25672-bq25672

器件型号:BQ25672

工具与软件:

您好、Jeff。

我在 VBUS 侧提供了一个介于3.6V 至25V 之间的电压。 当我向 VBUS 施加3.6V 的电压时、系统电压和电池电压都是4.2V。 但是、当我将 VBUS 电压增加到超过3.6V 时、系统电压上升到大约4.8V、而不是稳定的5V。

我在该行为期间捕获了波形。 您能帮助我理解为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    您的 VREG 和 MINSYS 设置是什么?  MINSYS 必须少于 VREG。  例如、充电器不支持 MINSYS = 5V 和 VREG = 4.2V。  在加电时、SYS 被调节为 MINSYS 以为系统供电、然后 SYS 升至略高于 VREG。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OH 和 BQ25672是仅降压充电器、因此 VBUS 必须大于 VREG。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    电池电压:恒定为4.2V。

    此致
    Syam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    我假设采用1S 配置。  如果如此、则由于 VREG=4.2V、充电已终止、SYS 将不会比 BAT 高几个100mV。 如果 VBUS < 4.2V、则转换器不进行开关。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff
    采用单节电池配置时、VBAT 为4.2V、而 SYS 电压为4.8V。 这种行为合适吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    启用 PFM 并且 SYS 上负载非常轻时、SYS 可以上升到这么高水平、是的。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    我没有连接任何负载;我在没有负载的情况下测试了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 VSYS= 4.8V 在空载时有意义。  如果您需要较低的电压、请禁用 PFM。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!
     非常感谢
     此致
    Syam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff。
    我的波形是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    如果 VBUS 高于上述电压、则为是。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    该波形是 SYS 电压波形。
    此致。
    Syam