This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:热报告

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466009/ucc5350-thermal-report

器件型号:UCC5350

工具与软件:

团队、客户要求获取以下两个栅极驱动器的热循环测试报告。  

UCC5350MCDR

UCC5390SCDR

它应该是:

-测试结果符合 UL/IEC 62368-1标准

-第三部分的测试结果。

应用:UPS

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    IEC 62368-1是 音频/视频、信息和通信技术设备的标准。 它似乎与终端设备有关。  

    我在表 G.5.2.2中看到了热运行测试、但没有 IC 热循环标准。

    您可以通过 TI.com 搜索我们已提供的热循环数据:  

    在这种情况下、TI 在热循环认证中遵循的标准是 JESD22-A104

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 看起来它不适用于 IEC62368-1标准测试结果?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    该报告的标题为"音频/视频、信息和通信技术设备-第1部分:安全要求"。 它包括一节关于热诱发烧伤和"基本保障措施"。 这似乎不是 IC 元件级标准。

    您能否澄清客户的期望? 数据表中有热阻、您可以使用热阻根据给定的功率耗散来估算 IC 的温度。

    我复制了下面 IEC62368-1的一节内容、我知道其中提到热循环。 它看起来与污染等级1测试有关。 我已向我们的制造商发送电子邮件、其中包含用于  UCC5350MCDR 的 G634A 塑封、看看该供应商是否具有任何与污染等级1热循环测试相关的测试结果。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是模塑化合物供应商的回应:

    "正如内部审查的、很抱歉地说、提到的热循环条件超出了我们的能力"

    下面是 UCC5350 2种可能的模塑化合物的 UL 黄卡:

    e2e.ti.com/.../CEL_2D00_8240_5F00_Yellow_5F00_Card.pdf

    e2e.ti.com/.../G634A_5F00_UL-yellow-card.pdf