This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25832A-Q1:如何连接 Carplay?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25832A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472284/tps25832a-q1-how-should-i-connect-with-carplay

器件型号:TPS25832A-Q1

工具与软件:

您好!

我想创建一个 USB 充电器模块、可以连接到车载的多媒体系统、并支持 CarPlay、但有几个方面我不确定。 可以帮帮我吗? 我计划将连接与下图类似。

q1-)您对我的连接原理图有何看法?

Q2-)我会将 IC 的电源连接到汽车的电池(9-16V、GND)、并计划仅将 D+、D-和 GND 引脚连接到多媒体系统(H1线束)。 这些引脚是否合适? 多媒体系统和 USB 充电器模块之间的 Vcc-Vbus (5V)电压不匹配是否会导致问题?

Q3-)从 H1电缆线束接地是否正确? 因为如果电流通过这根电缆而不是主连接器、我认为这根电缆无法处理它。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ömer

    [报价 userid="503590" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472284/tps25832a-q1-how-should-i-connect-with-carplay Q1-)您对我的连接原理图有何看法?

    您的方框图看起来一般是正确的。   根据 CPU 主机到面向消费者的端口的距离、您可能需要考虑使用 USB D+/D-转接驱动器。  我也没有看到从832A-Q1到 USB 连接器标记 CC1/2。  这是 Type-C 还是 Type-A 端口?  最后、您可以删除 USB 功率负载开关、因为 TPS25832A-Q1将控制 VBUS。

    Unknown 说:
    Q2-)我要将 IC 的电源连接到汽车的电池(9-16V、GND)、并打算只将 D+、D-和 GND 引脚连接到多媒体系统(H1线束)。 这些引脚是否合适? 不匹配多媒体系统和 USB 充电器模块之间的 Vcc-Vbus (5V)电压会导致问题吗?

    这是可以接受的。

    [报价 userid="503590" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472284/tps25832a-q1-how-should-i-connect-with-carplay ]Q3-)从 H1电缆线束接地是否正确? 因为如果电流通过此电缆而不是主连接器、我认为此电缆无法处理它。

    在 H1中包含 GND、以确保 USB 信号完整性。  它不会承载任何明显的电流。  GND 电流仍会流经"main connector"(主连接器)。

    此致、
    Eric