This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:iTERM 电流精度

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472404/bq25798-iterm-current-accuracy

器件型号:BQ25798

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用 bq25798、将电池充电电路设置为1.4A、将 iTERM 设置为200mA。 当(SYS)系统负载为1.6A 时 ,iTERM 电流 达到50mA 并充电完成 iTERM  的精度 超过 ±14%。

系统负载似乎影响 iTERM 电流的精度。 对吗?  以及如何估算 iTERM 准确度?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaoyi:

    TI 保修表明、禁用 PFM 时的唯一 ITERM 精度如下:

     .

    如果 ICHG 寄存器设置为低于1A、则 ITERM 精度会提高、因为充电器会使 BATFET 具有更大的阻性、因此电流检测放大器更准确。 禁用 PFM 通常有助于提高精度。  如果存在导致频率补充事件的系统负载瞬态、则 ITERM 精度将受到影响。

    此致、

    Jeff