This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:外部电芯平衡线

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471606/bq77915-external-cell-balancing-wire

器件型号:BQ77915

工具与软件:

你好

在制作原理图时、我收到了一个问题。

我想对我的13S18P 电池组使用外部电池平衡。

正如您在图中看到的、有3条不同的线具有相同的电位。  

-从外部 FET 的源线

-线从 Rine (电压感应,我认为)

-和来自较低 RCB 电阻器的线路

在我的电池组中、我为每个电芯的检测电压焊接了一根导线、只需连接到 BMS。

但现在我想问自己、我是否需要3根不同的导线? 或者、仅使用1根导线是否可以正常工作。

谢谢

Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    这3个点连接到原理图中的同一条线。 您可以使用1根线。 但不应对13节串联电池和18节并联电池包使用被动平衡。 -因为电池平衡的建议电流范围是电池容量/10。  18节并联电池(如果使用1000mA 电池)的最小容量为18.000mA。  这意味着电芯平衡电流必须至少为1、800mA。 如果使用较小的电流进行平衡、则平衡时间将非常长、系统可能无法正常工作。  要使用1、800mA 电流进行被动平衡、应使用约为2.2R 的平衡电阻。 您在每个电阻上花费的能量将大约为8W。 由于有13节串联电池、因此将释放8 x 13 = 104W 的能量。 这意味着很多热量。

    我建议使用主动电池平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ahmet

    根据我阅读的所有信息、无源系统上的平衡电流应该是 C/100或 C/500。  

    那么、我使用5.9Ah 电池。 5900mA / 45100 = 59mA 或使用5900mA 计算时、401500 = 11.8mA

    我有18个并联->我有3.6欧姆的电阻。 当我使用3.8V 电池时、电流= 3.8V/3.6A = 1.0555A 总电流。

    现在、此电流除以18节并联电芯=每节电芯得到的58mA。 随着电池电压升高、电流甚至会变得更高。

    我想为电池充电、每节电池大约1.2A。 因此,对于我和我所读的内容,这应该是可以的。  

    谢谢  

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    通常、您需要将平衡电芯的高电流与检测线路分开。 确保平衡期间不会出现可能影响电池测量的 IR 压降。

    但是、应该可以连接到单线。 该器件将停止平衡以进行测量、因此 IR 压降效应不应影响测量精度。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis  

    好的、谢谢。  

    上面的回答、如果是平衡电流、您对此有何看法?  

    如果平衡电流为 C/10、C/100或 C/500、

    我读出的是、当您有一个100Ah 的电池组时、平衡电流为 C/100 = 1A  

    谢谢

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我正在使用4S1P 3000mA 电池包、均衡电流比为1/10 (300mA 均衡电流)。

    我使用"BQ7791501"制造了一个新电路、我正在进行开发。 为了了解电芯平衡的工作原理、我手动对电芯放电。

    电芯电压为 C1 = 3.8V、C2 = 3.8V、C3 = 4.1V 和 C4 = 3.8V。

    之后、我使用4R 电阻器将电池组放电至13V、并再次使用2A 16.8V 为其充电。 电芯均衡启动电压为3.8V。  我等待所有电芯平衡、直到电池组充电或 C3电芯达到4.25V (即直到充电切断)。

    不过、电池之间的300mV 电压差绝不会因一次电荷而闭合。  300mA 平衡电流不足以在一次充电后平衡电芯之间电压差为300mV 的电芯。

    我已经尝试了2天、每次充电后电池之间的电压差会降低约20mV。  要平衡电池和一次充电、我必须增大平衡电流或减小充电电流或降低充电电压(每节电池4.1V)。

    如果平衡电流为 C/100、则可能永远不会对电池进行平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet

    是的、当电池之间存在如此大的 Δ 电压时、很明显。  

    但我的电池是新的、因此每个电池在首次充电前恰好是3.51V。 因此、除非损坏一个电池、否则电池的电压差值不应过高。

    此表显示了平衡电流应该有多大:

    请记住、这是为了  毛额平衡  因此、当电池单元的 Δ 电压很大时。

    谢谢  

    Silvan