This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:宽输入降压/升压转换器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471779/ucc28950-wide-input-buck-boost-converter

器件型号:UCC28950

工具与软件:

你好。  我正在寻找一个降压/升压解决方案、它可以在输入端提供16VDC 至60VDC、在28VDC 输出端提供@ 1kW 的输出。  我需要从输入到输出进行电流隔离。  有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定 TI 是否已经推出了可以满足您特定需求的降压/升压设计。  以下链接可带您前往 TI 的参考设计库搜索引擎。  您只需输入您的输入和输出功率要求、然后按 Enter。  搜索引擎将找到最符合您需求的设计、并为您提供指向这些设计的 Gerber 文件、原理图、BOM 和测试数据的超链接。

    您应该能够使用 UCC28950设计相移全桥(PSFB)来满足设计要求。  以下链接可为您提供应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的 PSFB 的分步设计过程。  应用手册中有一个指向 Excel 设计文件的链接、该文件使用相同的计算、因此您无需手动完成这些计算。   https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    在您的设计中、您需要为最小输入电压和最大占空比选择变压器匝数比。  这用于在输入低于输出时提升输出。  变压器隔离将帮助您满足电隔离要求。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、