This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:具有固定输入电压的可调电源

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922055, TPS92518HV, LMR36500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464308/tps922055-adjustable-power-supply-with-fixed-input-voltage

器件型号:TPS922055
主题中讨论的其他器件: TPS92518HVLMR36500

工具与软件:

您好!

我正在搜索范围为以下的可调电源:

输入电压:+48V (固定)

输出电压约为+12V 至+32V @0、5mA 最大值

TPS92205x 系列等更适合 LED 照明。

符合我需求的最新 IC 是什么? 此时不管是否带有集成电感器/FET、这一点都无关紧要。 最重要的是具有活性变化阻力的负载的活性可编程输出(如一个费力的电源,但精度在这里不是那么重要)。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wim:

    我想您正在寻找 可调节 IC  恒定电压 供电方。 我对吗?

    如果是、那么 TPS922055就不适合这里。 TPS922055仅 可用于构建可调  恒定电流  供电方。 由于大多数 LED 驱动器 IC 都是恒流稳压器、因此您需要找到恒压稳压器 IC 而不是 LED 驱动器。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    是的、这是我想要的。 您有什么建议吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wim:

    抱歉、但我不支持此类恒压稳压器。 我会将此 E2E 主题转给支持恒压稳压器的团队、以便用户获取他们的建议。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wim:

    您是否可以保证输出电流为0.5mA?  要调整 VOUT、您需要外部电路-通常是通过电阻器(注入电阻器)调节并连接到 FB 节点的电压源。 面对如此之小的电流、为什么不考虑线性稳压器?

    请参阅以下指向一篇论文的链接。  图3.3是我在上面描述的内容。

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa33/snvaa33.pdf?ts = 1737553115372&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不喜欢线性稳压器的解决方案。 根据输出配置、LIN 的功率耗散。 稳压器的功率大约为4-10瓦。 此过程效率很低。

    市场上有很多稳压器 IC、但在大多数情况下、您需要设计外部元件以调节输出电压。

    我喜欢上面选择的 TPS922055解决方案、其中有一个 PWM 输入、用于将 PWM 信号转换为模拟信号、这种方法可以最大程度地减少外部电路(在我看来)。 或者您也可以拥有 带内置 DAC 并可通过 SPI 编程的 IC (如 TPS92518HV)。

    此外、通过自己/外部电路(通过 DAC 和微控制器)调整输出电压也可以创建第二个控制/调节环路。 我更希望有一个调节环路(直流/直流转换器本身)、并将微控制器仅用作监控器件。 如果设置设计得当、我只需要校准直流/直流转换器。 这对于我的应用来说是没有问题的。

    我认为在可编程 CV 电源的直流/直流稳压器中内部转换输入 PWM 的解决方案会让许多设计人员感到高兴:)。

    此致、

    wim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    例如、我 非常喜欢 TPSM365Rx。 超宽输入范围、无外部电感器。 如果这款 IC 具有模拟 PWM、那就完美了(除了输出范围仅高达13V、但有带外部电感器的 TPSM-IC、我可以在其中升高输出电压)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wim:

    此器件的问题在于它是一个模块(内部电感器)、因此它具有内部补偿、因此输出范围受到限制、在保持稳定性的同时无法满足您的输出电压要求。

    IHow 介绍 LMR36500吗?  希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总而言之:

    不可以-您没有用于 CV 操作的 IC、它具有内置 DAC、因此可以使用 SPI/I2C 或"模拟 PWM"进行调光。

    如有 用于 CV 操作的 TPS92518HV (SPI)或 TPS92205x (模拟 PWM)等 IC、会让人感到非常高兴。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wim:

    是的。  

    希望这对您有所帮助。   

    David。