This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:在没有 FLT 远低于 ILIM 和 PLIM 的情况下、PGOOD 会变为低电平

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472296/tps1663-pgood-goes-low-without-flt-far-below-ilim-and-plim

器件型号:TPS1663

工具与软件:

我使用 TPS16632为我的+28V 电子模块提供保护:

它设置为处理6A 或110W。 PGOOD 进入降压转换器的使能引脚(3.3V)、因此在我的3.3V MCU 开始工作之前、+28V_post_fuse 将被饱和。

到目前为止一切顺利。 在这个电子保险丝之后、我有一个由我的 MCU 控制的120W 12V 直流/直流转换器:

在12V_OUT 上、我有很大的负载。 因此电子保险丝具有110W 的限制。

问题是、在 PGOOD 变为低电平之前、我甚至无法通过接近110W 或6A 的电流消耗、因此会切断 MCU 的电源、从而关闭12V 直流/直流转换器。 没有精确的安培或瓦特,但这是两个最后的值,我必须测量它被切断之前(我正在缓慢地提高风扇速度,直到它"跳闸"):

VBUS:+27.806V 电流:3.0650A 电源:85.2320W
VBUS:+30.844V 电流:2.7200A 功率:83.8850 W

这是时间表:

仪器(Saleae Logic Pro 8)处理的 电压不超过10V、但实际上任何10V 的电压实际上都是28V。

详细了解:

我不知道导致这种情况的原因是什么。 就我在没有 FLT 的情况下 PGOOD 变为低电平的情况而言、数据表中没有提到(除非触发了 SHDN、否则没有)。  

我该怎么办? 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、这与纹波绝对相关。 使用不合理的电容来稳定 TPS16632、从而大幅提高了稳定性。