This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:遵循 Voutmin 公式时、Cout 值太大

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472442/tps25983-value-of-cout-is-so-large-when-following-voutmin-equation

器件型号:TPS25983

工具与软件:

当对12V 电源使用 TPS25983 (例如、有源 ORing 电路)时、我想在从一个电源切换到另一电源期间降低压降。

我遵循数据表中的公式30、但 Cout 值不是真实值。 请帮助提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SON:

    我无法访问 google 驱动器。 我将根据您分享的图片分享我的答案。

    我想您关心的是所选的最小压降、您将获得极高的 Cout 值要求。

    让我添加一些可能对您有所帮助的内容。

    在这里、当进行开关操作时、负载电流将由输出电容提供、最小电压完全由电容放电值得出。  

    Min (V1、V2)- Delta_V (其值为 dt * I/C)。 使用开关时存在的负载电流。 如果在切换电源时使用满载、则需要大容量电容来防止电源电压下降。  

    此致、
    Arush