This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:VCC 引脚来为另一个器件供电

Guru**** 2616445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472105/lm5143-vcc-pin-to-supply-power-for-another-device

器件型号:LM5143
主题中讨论的其他器件:LMG2100R044

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户希望从 LM5143的 VCC 为 LMG2100R044供电。

在 LM5143的数据表中、VCC 能够为235mA 供电。  
由于 LMG2100R044将在运行期间仅使用15mA、因此是否可以从 LM5143的 VCC 向 LMG2100R044供电?


↓从 LMG2100R044的数据表中删除

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该没问题- VCC 具有足够的电流能力。