This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:TPS259830LNRGER

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471480/tps25983-tps259830lnrger

器件型号:TPS25983

工具与软件:

你(们)好、

连接大约2mF 的大容性负载时、TPS259830无法正确导通。 在此期间、测得的浪涌电流远低于14A 的设定电流限值。 尽管对重试尝试次数、重试间隔和输出电压压摆率等配置进行了调整、但器件仍无法启动。 您能否提供有关故障排除和解决此问题的任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esar:

    我假设您已经了解了该常见问题解答、但我仍会在这里提及、以防您未了解该常见问题解答。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368578/faq-tps25983-how-to-set-dvdt-cap-and-auto-retries-for-very-large-output-capacitor?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    现在、您可以共享您正在使用的原理图、还是共享填充的设计计算器。

    如果您有任何波形、这还将帮助我了解导致该意外行为的可能情况。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的答复。 目前、问题似乎已得到解决。 启动异常的原因应归因于电子保险丝过热保护。 在我的应用中、输入是24V。 在改装之前、24V 电源将快速启动、在电子保险丝激活之前建立自身。 这意味着在电子保险丝激活过程中、它会经历显著的压降、从而容易过热并触发其热保护。 建议的解决方案是缩短24V 电源的启动时间、使其上升时间与电子保险丝激活流程保持一致。 电子保险丝电流和输入电压的实际测试波形如所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esar:

    感谢您的更新。 可以理解这一点。  

    由于问题已解决、我将关闭该主题。 如果出现另一个问题、请随时在此处回复或创建新主题。  

    此致、
    Arush