This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS3435-Q1:输出上升时间规格(连接为 MCU_PORz 输入)

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465720/faq-tps3435-q1-output-rise-time-specification-connected-as-mcu_porz-input

器件型号:TPS3435-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM620-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我有一位客户在使用  

TPS3435CKHBDDDFRQ1

我在搜索时找不到此 OPN。  您能否确认这是有效的 OPN。

客户使用推挽输出类型、并作为 AM620-Q1 SOC (MCU_PORz)的复位输入进行连接

这是一个冷复位输入、转换输出压摆需要考虑。

有上升时间值吗? 负载可能是几 pf。

此致、

Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我已通过电子邮件联系、在此处了解更多机会详细信息。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua

    谢谢你。  

    我可以将您标记给现场团队以获取所需的详细信息。

    我今天要结束一下原理图回顾。

    请您分享以下内容

    有上升时间值吗? 负载可能是几 pf。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我没有 WDO 上升时间数据可用 、我正在联系我的后端团队以帮助获取此信息、但我目前没有此信息何时可用的时间表。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua

    ++抱歉使用了错误的名称。

    谢谢你。

    期待获得输入。

    我给相关销售团队做了标记、以提供您所需的信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    感谢您加入我们的团队、我现在已经掌握了该项目的最新信息。 我的内部团队已通知我、上升时间将直接取决于 VDD 和总电容(包括寄生电容)我们是否有这些信息、以便他们能够提供知情的规格? 另外、您能否帮助我更好地理解为什么需要考虑转换?

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    感谢您的留言。

    电源电压- 1.8V、MCU_PORx 复位输入电容< 10 pF。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    感谢您为我们的团队提供的信息。 您能帮助我更好地理解为什么需要考虑转换吗?

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    感谢您的留言。

    输出施加到 MCU_PORz、后者是 SoC 的冷复位输入。

    慢速斜坡会导致复位产生内部干扰。

    我们希望 MCU_PORz 从低电平到高电平的转换尽可能快、并建议使用推挽输出与开漏输出。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    感谢您的理解、我仍在等待团队内部反馈、并将尽快更新。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    理论上升时间为20ns。 我需要等待样片和测试以提供实际的芯片速度。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    只是为了提供一个更新,团队已经通知我,我们明天将有这个数据,我会尽快分享.

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    在整个温度范围内测试3个器件后、平均上升时间为8.51ns、最坏情况为9.4ns。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    感谢您提供的意见。  

    此致、

    Sreenivasa