This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2111:电流限制功能

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2111, TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469644/tps2111-current-limit-functionality

器件型号:TPS2111
Thread 中讨论的其他器件: TPS2117

工具与软件:

早上好、  

我或多或少不需要 TPS2111器件的电流限制应用、因为它用于测试卡、并且  TPS2111PWR 的持续输出电流消耗为1.5A、这是正常的。 如果不需要电流限制功能(包括 Rilim)、能否将该引脚连接或将其接地? 5V 网络上只有几个元件、因此我很担心如果我将限值设置为建议值、那么我可能不会超过数据表中指定的下限(Rilim = 700欧姆、LL = 0.47A、UL = 0.99A)。  

我希望使用此器件实现的基本功能是、可以选择使用外部 PS 而非 CCA 28至5V 稳压器。 也就是说、使用手动使能引脚时、一个电压将始终为0 (PS 电压)、而28至5V 电压将为高电平。  

谢谢!  

Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    您的应用负载电流为1.5A、但 TPS2111建议的最大负载电流为1.25A。

    您应该选择 TPS2117等额定电流更高的器件。

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.5或1.25是器件的最大负载电流(TPS2111)、我最多只会绘制500mA、但我担心的是器件的电流限制功能可能小于下限。 尝试确定不应该连接该引脚还是将其接地、以便不使用该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

     您可以将电流限制设置为 tps2111、最大值为1.25A。 因此、它支持高达1.25A 的电流。

    此致  

    Kunal Goel