This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:我们是否有用于配置 LP877451A1RXVRQ1的参考代码?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471549/lp87745-q1-do-we-have-ref-code-for-configuring-the-lp877451a1rxvrq1

器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87745AWR6843

工具与软件:

Dears、

我的主要客户使用  LP877451A1RXVRQ1为 AWR6843供电、但 AWR6843可由 LP8745的 看门狗重复复位。 我们是否有 用于配置 LP877451A1RXVRQ1的参考代码? 尤其是看门狗。 是否有 关闭看门狗功能的方法?

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可通过在5秒的启动时间周期内设置 WD_EN=0来禁用看门狗。  

    5秒后、您需要将 WD 进入长窗口、然后通过写入以下寄存器位来禁用看门狗。  

    WD_RETURN_LONGWIN = 1

    WD_PWRHOLD = 1

    WD_EN=0

    WD ref cod 示例已通过电子邮件发送给您。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishtiaque:

    我收到了电子邮件。 非常感谢!