This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767-Q1:请求审阅 TLV76701QWDRBRQ1的原理图

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465138/tlv767-q1-request-for-review-of-schematic-of-tlv76701qwdrbrq1

器件型号:TLV767-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家

客户已请求对 TLV76701QWDRBRQ1进行原理图审阅。

-应用:车用17英寸液晶显示屏的局部调光

- V_LED:应用12.4V

-输出电压:6.8V

Q1) 对于 C229 (前馈电容器(CFF)、根据数据表应用了10pF。 您能建议一个更合适的值吗?

Q2) 请查看是否有要修改或添加的部件。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    Q1 - 10pF 适用于此用例。

    第2季度-  

    我发现了一些问题:

    6.8V 输出的分频值不正确。 使用100kΩ 和20kΩ 电阻器时、输出将为0.8 *(1 + 100k/20k)= 4.8V。 将 R218替换为13.3kΩ 电阻器将 得到6.82V 输出。

    2.我建议将输出电容 至少增加到1µF 以改善瞬态响应。

    3.可以选择将引脚 NC2和 NC7接地以获得更好的散热性能。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex Davis

    感谢您的答复。

    客户已根据响应修改电路、如下所示。

    请再次查看、看看是否有任何问题。

    1.施加6.8V Ru 75k、施加 RL 电阻10k
    2.应用1uF、时间常数待未来产品评估后改变
    3. NC2, NC7选件电阻0欧姆应用,额外的评估计划

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex Davis

    尚未回复、请检查。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    大多数更改看起来没有问题。 但是、我们建议将引脚7和2连接到 GND 的原因是为了提高该器件的热性能。 按图中所示添加0欧姆跳线会无法实现此目的。 如果客户不愿意将这些引脚连接到 GND 、那么最好将引脚2和7保持断开状态、就像在原始设计中一样。  

    此致、

    Alex Davis