This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672充电问题

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466920/bq25672-bq25672-charging-issue

器件型号:BQ25672

工具与软件:

您好!

我正在使用 BQ25672RQMR 进行电池充电(2000mA 单节电池)。  
我尝试给我的电池充电、但无法充电。
您能告诉我遗漏了什么吗? 我将附上原理图。
此致、
Manish Mistry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我假设您需要通过跳线选择太阳能电源或其他电源。  如果是、VACx 必须直接连接到 VBUS 引脚、如下所示。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 它已经连接好了。 我们获得的是 PMID 5V、但在施加 VBUS 外部电源时无法获得 REGN 电压。

    仅电池选项、我们能够获得 REGN 电压。 不知道缺少什么。

    此致、

    Manish Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    在仅使用电池的情况下、如果 ADC TS 通道处于连续读取状态、则充电器仅输出 REGN 电压=5V。  PMID 是 REGN LDO 的输入。 ILIM_HIZ 是否意外短接至 GND、从而强制充电器进入高阻态模式?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    ILIM_HIZ 连接到分压器电路。

    仍然无法正常工作。 您能看不见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我看不到任何其他问题。  您是否有可以配置和测试的 BQ25672EVM?  仅使用电池时、REGN 输出应为零、而不是5V、除非启用了 ADC TS 通道。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 我们已经尝试使用 I2C 代码及其工作方式、但发现一个问题是使用太阳能电池板充电正在进行、但当我们使用太阳能电池板充电时、移除盖子后无法工作。 在发现太阳能电池板检查超过15分钟在阳光下,但没有吸吮。  

    当我们在充电重试2分钟内短接 D+和 D-时。  

    能不能指导我解决这个问题吗?

    此致、

    Manish Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    EN_MPP 位= 1、这会自动重新测量输入电压并将 VINDPM 设置为 VINDPM% x 开路电压、如果 V (BAT)降至 MINSYS 以下、则复位为0。  这意味着 VINDPM 会自动设置为测得的开路电压、低电压为0.7V、高电压为1.4V。   对于穿过电池板的云、VINDPM 不会复位为较低的值、从而降低电池板的开路电压。  如果电池板电压降至固定 VINDPM 阈值以下但不低于 VBUS_UVLO、则转换器关闭并且在电压增加之前不会再次开启。  因此、我建议将 MINSYS 设置得尽可能低、以尽可能延长 MPP 运行时间。   

    如果电池完全放电并且无法防止 V (SYS)降至2V SYS 短路阈值以下、则转换器会自动设置 EN_HIZ=1。  由于 SYS 现在为0V、因此退出高阻态状态的唯一方法是输入电压降至 VBUS_UVLO~=3.4V 以下。

    此致、

    Jeff