This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:处于 COV 保护状态的 AFE 在放电时过早关闭 CHG FET

Guru**** 2588905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472154/bq76952-afe-in-cov-protection-prematurely-closes-the-chg-fet-upon-discharging

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我们的 BMS 在完全自主的模式下运行 AFE 芯片、其设置包括:

  • Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[FET_EN]= 1
  • Settings:Protection:Enabled Protections A[COV]= 1
  • Settings:Protection:DHG FET Protections A[COV]= 1
  • Protections:COV:Threshold = 71 (3593mV)
  • Protections:COV:Delay = 74 (250.6ms)
  • Protections:COV:Recovery Hysteresis = 2 (101.2mV)

按照预期、AFE 会触发 COV 保护、并在最大电芯电压达到3593mV 时打开 CHG FET。 但是、当我在最大电芯电压仍高于 COV 恢复阈值(即3593mV - 101.2mV = 3491mV)的情况下开始放电时、CHG FET 关闭、但 Safety Status A 仍指示 COV。

我查看了芯片的技术参考手册、但找不到任何证据来解释此行为。

有人能帮我理解这种行为吗?

此致!

李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    这可能起作用的是体二极管保护。 如果 CHG FET 关断且 DSG FET 导通、并且放电电流幅度大于 Settings:Protection:Body Diode Threshold (默认为50mA)时、器件将开启 CHG FET、以避免电流流过 CHG FET 体二极管并损坏该 FET。 对此进行了更详细的说明 第5.2.3.1节 FET 配置 曲线。

    您能否尝试在发生这种情况时测量此电流和/或更改体二极管阈值、以查看这是否能解释您看到的行为?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的解释。 其运行时看上去确实是体二极管保护。

    我注意到这种行为时的放电电流大于50mA (即通常约为1A-5A)。 我还将尝试重现此行为但有不同之处 Settings:Protection:Body Diode Threshold 值、以验证是否确实是这样。

    如果芯片的安全设计启用了这种保护、除非我们的要求有任何冲突、否则您是否建议保持行为不变?

    此致、

    李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    我很高兴听到情况就是这样。

    如果出于安全考虑芯片的设计启用了这种保护、您是否建议保持行为不变、除非最终存在任何冲突要求?

    是的、如果可能、我们建议保留。  

    此致、
    Alexis