This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3318:结至外壳(底部)热阻和外壳温度(°C)最大值 REF3318AIDBZT 的申请

Guru**** 2630605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471898/ref3318-requisition-for-junction-to-case-bottom-thermal-resistance-and-case-temp-c-max-of-ref3318aidbzt

器件型号:REF3318

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您好!

我们想知道 REF3318AIDBZT 的结至外壳(底部)热阻和外壳温度(°C)最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我们检查结至外壳(底部)热阻。 对于外壳温度最大值、您是指数据表上的最高贮存温度、即150°C。 请说明 您尝试驱动的负载皮重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 请注意、对于没有外露焊盘(或底部其他有意的导热表面)的封装、我们不指定结至外壳底部。