This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:学习完成后、未更新电芯6的 RA 表

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470004/bq40z80-ra-table-not-updated-for-cell-6-after-learning-completed

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

您好!

我们将使用化学 ID 4121的6S 配置 BQ40Z80。

成功的学习周期后、我们观察到电芯6的 Ra 表未从默认值更新、其余5个电芯更新。 我们执行了多个周期、但没有使用。

附加了 GG.csv 文件和日志文件。

e2e.ti.com/.../BQ40z80_5F00_050225.gg.csve2e.ti.com/.../LearningCycleLog_5F00_20250127.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    放电期间似乎有某种情况禁用电阻更新、这可以通过 RDIS 的移动来观察到。 您能告诉我们在哪里找到此应用的 chemID 吗?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    该化学物质是 TI 提供的。 即4121。 但其他5cells Ra 表值更新正确、只有 cell6未更新。

    谢谢、此致

    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday、您好!

    很好理解、感谢您的确认。 如果将电池重新排列成不同的顺序或将电池6交换、是否会跟随电池? 此外、在学习周期开始之前、您是否有.gg 文件?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    该电池组是焊接的6S4P 电池组、因此很难重新排列或交换电池。

    在学习之前已附加 GG 文件、供您参考.e2e.ti.com/.../Learning_5F00_Parameters.gg.csv

    谢谢!  

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV

    感谢您确认,很难确定这是否是由细胞造成,因为它不能被删除或重新排列。 电池组是否还有其他满电量的电池组可以换用、以查看此问题是否仍然存在?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我们有另一个包,我们正在重复学习循环。

    同时,你是否有任何信息从 gg.csv (一个之前的学习周期发生),已被共享。

    谢谢!  

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV

    理解、请在收到时分享结果。

    关于之前的.gg 文件、原始 Ra 表值与新创建的表值之间似乎存在很大的变化、但因为其他单元格可以更新它、似乎可以擦除。

    此致、

    Anthony