This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:是什么触发看门狗复位 WDRESET?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469986/bq27427-what-triggers-the-watchdog-reset-wdreset

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件:BQ24010

工具与软件:

您好!

我注意到在充电或充电期间、WDRESET 引脚会变为高电平、从而导致 ITPOR 并导致我丢失所有的配置。

除了欠压之外、哪些情况会导致 WDRESET 引脚变为高电平?

当我使 MCU 保持断电状态时、在充电和放电周期中会发生该问题。

您还可以查看原理图吗? 由于我们将 BQ24010用作充电控制器、因此可能会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在我看来、电量监测计似乎出现了欠压问题、或者向电量监测计发送了意外复位命令。 我认为这是唯一设置 ITPOR 位的方法是电量监测计断电、或者向电量监测计发送复位命令。  

    否则、从电量监测计的角度来看、我认为您的原理图没有任何明显的问题。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我也获得了较高电压的复位(请参阅屏幕截图)。

    我没有发送命令、因为当传感器通过 BQ24010充电时、MCU 关闭。 在充电过程中、I2C 线路上的电压为~10mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否可以将仪表连接到电量计的 BAT 引脚并记录该引脚上的电压?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以。 我想看到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来是这样的。 看起来可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在我查看此内容时、请预计会有延迟。  

    此致、  

    Jonny。