This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:如何确定 EVM 的 C28的最小电容?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469062/tps2373-4evm-758-how-to-determine-the-minimum-capacitance-of-c28-of-the-evm

器件型号:TPS2373-4EVM-758

工具与软件:

您好!

你好。

我目前正在使用 TPS2373-4+UCC2897ARGPR 设计一款 POE 产品、因为其中缺少放置电解电容器的空间。  

那么、您能否指导我确定 EVM C28的最小电容?

此致

Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 PoE 团队目前不在办公室、 明天还会回来。 很抱歉耽误你的时间。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Webber

    802.3BT 最worst的250us 瞬态 没有input 电流、加上100m线+ PSE最低输出电压 Ω+ PD 满载load。这时为了不让PSE - PD port关断我们推荐如下的cap。但实际情况这个很难发生、很多设计不会用这么大的cap。Ω

    功率                 大容量电容

    13W                     10-22uF

    25W、                     33-47uF

    50W                     68-100uF

    70W                     100uF-200uF

    802.3BT还有个和Cport相关的最低要求。考虑到4 paris是两个port、可能需要Bulk 7类。其余的Cap要求就是和DC 8、/μ DC相关了。、Δ F >= 40uF

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感謝解釋 μ A。
    請問EVM C28的目的是用於儲存電流、避免當PD抽重載導致PSE關閉電源?

    如果是、有方式可以計算我需要多少電容才能達到這目的?

    謝謝 μ A

    Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Webber:

    Δ 正常工作时C28是为了稳定DC /直流 input电压、保证DC /Δ DC在优化的输入电压下运行。这时和SW 250kHz频率、启动 up时给Vout电容充电也有关系。

    PSE - PD 浪涌 Cport需要40uF。如果有250us PSE - PD 断电transient、C28是为了独立提供能量保证PD不落到低于undervoltage (__LW_AT__)的情况。这时需要100uF 36V 200uF的cap。Ω- Ω

    此致、

    Diang