This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:充电时如何产生复位

Guru**** 2588745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472136/bq25125-how-to-generate-a-reset-when-charging

器件型号:BQ25125

工具与软件:

您好!

我们希望在插入充电器时生成一个复位脉冲。

我们的想法是将/MR PG 输出连接到/MR 输入、因此当存在有效的电源输入时会生成复位脉冲。 这种方法效果很好、但我们在运输模式下观察到了额外的泄漏电流。

看起来 在运输模式下/GND 输出连接到 PG。 正确吗?

在充电过程中、还有另一种简单的方法可以生成复位脉冲?

此致、

Cyril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    进入运输模式时会启用一个下拉电阻、如果将其连接到/MR 引脚、可能会导致退出运输模式。 这不是建议的分辨率。

    遗憾的是、我不熟悉此器件任何不涉及主机控制器或某些外部逻辑的简单插件复位方案。  

    此致、

    Juan Ospina