This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782:引脚4问题

Guru**** 2588735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467207/tps782-pin-4-issue

器件型号:TPS782

工具与软件:

大家好、我正在使用 TPS78218DDCT 通过3.3V 电源提供1.8V 电压、并且我看到在将麦克风连接到1.8V 电源时会出现一些奇怪的行为。 引脚4的作用是什么? 如果我像数据表中说的那样将它连接到 GND、或者让它保持悬空、麦克风将无法正常工作、但如果我将它连接到1.8V、则麦克风可以正常工作。 数据表中是否存在错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!

        我将研究内部的引脚功能、看看是否对此有解释。 与此同时、我还有几个问题:

    1. 1.8V 输出的负载是多少、典型的电流需求是什么?

    2. 您从麦克风中看到了什么行为?

    3. 您是在多个 TPS78218DDCT 器件还是仅仅一个受影响的器件上看到这种行为?

    4.您能   用示波器探测3.3V 输入和1.8V 输出吗?

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alex、
    请参阅下方的问答。 我们对此问题感到非常困惑、期待了解引脚4"GND"功能。

    1. 1.8V 输出的负载是多少、典型的电流需求是什么?

    总电流消耗约为12mA

    2. 您从麦克风中看到了什么行为?

    我们的音频编解码器具有很大的瞬变/脉冲 、大约每秒1次。

    3. 您是在多个 TPS78218DDCT 器件还是仅仅一个受影响的器件上看到这种行为?

    15个 PCB 中有2个受到影响

    4.您能   用示波器探测3.3V 输入和1.8V 输出吗?

    3.3V 和1.8V 的纹波电压低于20mV

    谢谢、

    Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!

    我可以确认引脚4是否具有内部连接。 然而、TPS78218的特点是引脚4接地、如数据表所示、应在该配置下正确运行。

    您的应用是否使用具有1.8V 上拉电阻的驻极体麦克风? 如果是这样、 当您的编解码器获得增益时、1.8V 电源轨上远低于100mV 的小瞬变也可能很大。  

    您如何连接到设计中的引脚4? 接地时、是否应该将一个直接迹线从引脚4连接到引脚2、或者引脚4和 GND 之间是否有更长的迹线段或无源器件可以允许 EMI 耦合到该引脚? 您能否分享布局和原理图的相关部分?  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、感谢您的更新。

    您能解释一下引脚4的功能是什么吗? 这可能有助于我们调试问题。

    我们不使用驻极体麦克风、而是使用 PDM MEMS 麦克风。

    我们在引脚4和5之间使用了一根裸线、尽可能短。

    下面是展示稳压器和 PDM 至 PCM 转换器(TSDP1808X1NEGXZAX)的布局。

    谢谢、

    Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!

    对延迟响应深表歉意。 遗憾的是、我无法准确描述引脚4连接到的电路、只能说明它与器件的量产测试有关。 我建议对受影响的电路板进行返工、将引脚4接地、然后重新测试(如果您尚未进行)。 虽然我不一定会预测 TPS782会受到悬空引脚4的永久影响、但我们在内部测试过这个用例、因此可能会发生损坏。 如果新器件以及数据表中的引脚4连接到 GND 问题仍然存在、我很乐意提供进一步调试的帮助。

    此致、

    Alex Davis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alex、没问题。 我想我们已经解决了这个问题。 事实证明过冲是 CLK 线路、并出于某种原因将1.8V 电压施加到引脚4可解决问题。 我们在 CLK 线路上添加了一个电容器、现在它可以在引脚4接地的情况下正常工作。 再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!

    很高兴解决了这个问题!

    此致、

    Alex Davis