This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:如何为正负双路输出电压提供反馈?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471064/ucc28951-how-is-feedback-provided-for-the-positive-and-negative-dual-output-voltages

器件型号:UCC28951

工具与软件:

我们已经为放大器设计了一个1KW、±80V 输出开关电源、我们想就两个问题进行参考:

  1. 双电压反馈如何确保两个电压的绝对值相同?

  2. 应该如何设计输出整流器电路? OUTE 和 OUTF 是否可以修改为全桥整流配置、或者是否需要用独立整流桥代替它们? 此外、您还有什么更好的放大器设计建议? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在1:1变压器的输出端使用全桥。  您需要使用半桥驱动器来驱动 H 桥。  您可以使用 Out E 和 Out F 来控制它们

    您可以设计一个具有两个单独输出的1到2变压器、每一个都使用 H 桥输出整流器。  如果匝数比相同、则输出滤波电感器是相同的、负载也相同、输出将在+/- 5%范围内调节而不会出现问题。  这样做时遇到的一个问题是、如果一个输出没有加载、另一个输出的功率可能是原来的两倍。  这意味着您必须在每个输出上选择输出整流器和输出电容器以在一个输出未加载时处理全输出功率。  

    由于您的设计功率为1kW、我建议并联设计两个相移全桥转换器。  一个用于+80V 输出、一个用于-80V 输出。  这样、您就不必担心一个输出能够提供两倍的输出功率。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 是否有任何类似的设计材料或参考可供查看? 再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我尚不知道有采用 UCC28951控制器的参考设计与您的设计要求类似。

    但是、TI 工程师设计的多输出转换器设计可能与您的设计要求类似、使用了不同的控制器或拓扑。  如果有现有设计、则可在 TI 参考设计库中找到。

    以下链接可带您转至 TI 的参考设计库搜索引擎工具。  您只需在搜索引擎中输入您的输入和输出功率要求、然后按 Enter。  如果有与您的要求类似的设计/设计、搜索引擎将提供这些设计的链接。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、