This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21231:关于数据表的问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471512/ucc21231-question-about-the-datasheet

器件型号:UCC21231

工具与软件:

我想将此 IC 用作高压同步升压转换器的栅极驱动器。 这意味着我在利用数据表中高侧栅极驱动器输入和输出之间额定451VDC 工作电压隔离。 我注意到、数据表中未提及任何描述输出通道间隔离的指标。 因此、如果在同步升压转换器中、高侧驱动电压比低侧栅极驱动电路高451VDC、那么电路从输出通道到输出通道是否保持相同程度的隔离、或者该电压是否仅针对输入到输出的隔离提供保证。

如果数据表中的隔离额定值仅适用于输入到输出隔离特性、有人能提供输出之间电压隔离的测试数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您关注我们的器件。

    该器件的通道间隔离电压绝对最大额定值为700V。

    相关信息、请参阅  5.1绝对最大额定值  应用和实现部分。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Hiroki