This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:LMR50410XPDBVR 过压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471864/lmr50410-lmr50410xfdbvr-over-voltage

器件型号:LMR50410

工具与软件:

你好

我们遇到了由 LMR50410XFDBVR 器件提供的3V3处理器被毁的情况。 这种情况发生得非常偶尔。  LMR50410XPDBVR 周围的电路很大程度上是数据表(2020年4月)中推荐的原理图。

可看到的唯一模式是为 LMR50410器件供电。 用于固件开发的板 具有电源线和接地线、它们通过鳄鱼夹连接到工作台电源。 当固件开发人员在存在电源的情况下连接/断开这些剪辑时、不存在干净的开/关、而是出现快速的随机开/关/不稳定性序列;这似乎是处理器裸片的时间。

在这种情况下、内部开关是否可能  长时间驱动内部上 MOSFET、因此 SW 输出引脚处于 Vin、会杀死下游任何东西?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的、您的怀疑是可信的。 当以不受控制的方式施加或断开电源时、可能会出现显著的瞬态和浪涌电流、从而导致器件不稳定。  

    他们可以实施一些解决方案:

    -用正确的接线稳定输入功率。  确保在 Vin 之前建立 GND 连接

    -设置 UVLO 电阻分压器以确保器件在 Vin 稳定之前不会导通

    -使用 TVS 二极管钳制处理器输入端的电压

    此致、

    Rahil