主题中讨论的其他器件:UCD3138A、
工具与软件:
您好!
我们正在寻找一种适用于高效三相无桥 PFC 的 TI 解决方案。
我们的输入电压范围应为20-24VAC、输出功率要求为2.5KW。 如果有任何相位丢失、系统应继续运行。
此致
Gaurav
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gaurav、
有关更多信息、请参阅两个 E2E 帖子:
总之、您可以使用3个单相 PFC、使用模拟控制器、如 UCC28180。 但是、您不能简单地将多个 PFC 连接到同一个输出、因为 PF 和 THD 会很差。 相反、我们可以做的是将3个(PFC +直流/直流)并将直流输出连接在一起。 或者、您可以将 Vienna 整流器与数字控制器配合使用。

此致、
Jonathan Wong