This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:30W 拉电流 PD 端口参考设计、无电池

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469096/tps25751-30w-sourcing-pd-port-reference-design-without-battery

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: LM61460

工具与软件:

我正在开始一个新项目、使用 TPS25751设计30W USB PD 电源器件。 我正在寻找无电池参考设计。 具体而言、我需要有关为该应用选择合适的直流/直流转换器的指导、如果我选择的直流/直流转换器与参考设计中的转换器不同、我将如何更新 TPS25751的固件以适应该应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinod:  

    通过以下几个跟进问题帮助阐明设计:  

    1.对于 TPS25751的30W 供电/输出、PDO 功能(额定电压/电压和 PDO 类型)是什么?  

    2.直流/直流转换器的输入电压范围要求是什么?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD 曲线详细信息为5V/3A、9V/3A、15V/2A 和20V/1.5A。 此器件的电源输入电压为24V 直流输入。

    实际上我们正在寻找低成本解决方案、是否有其他 PD 控制器芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinod:  

    从 PD 控制器的角度来看、还需要哪些其他功能? 此端口设计是否专门用于充电/电力输送、或者您是否还需要支持 USB 数据、BC1.2等?

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond Lin:

    我们需要 PD3.0充电/电力输送以及 BC1.2只有除了 BC1.2之外、我们不需要任何 USB 数据通信。

    申请尽快共享参考设计、以便开始设计活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinod:  

    您是否需要与 TPS25751配对的特定直流/直流转换器?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond Lin:

    任何低成本3A DC DC 转换器都可以、请尽快请求共享参考设计。

    我们需要尽快完成设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinod:  

    我将此主题转发给 DCDC 团队以获取其输入、在 PD 侧(TPS25751)下面是我的建议:  

    1.利用 TPS25751的 GPIO 配置直流/直流 FB 引脚、下面是利用 PD 的 GPIO 配置直流/直流 FB 的旧参考原理图:  

    2.配置 TPS25751时、请记住、该器件能够在电池无电启动期间在 CC 线路上广播 Rd (TPS25751首先从 VBUS 启动、而不是 VIN_3V3)。 您要么需要实现 MCU 逻辑流程以在整个系统启动后清除电池电量耗尽标志、从而承担源角色、要么需要一些分立式电路来防止 CC 线路在系统+ PD 启动之前连接。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinod:

    LM61460是否符合您的规格? 它可以提供6A IOUT。

    https://www.ti.com/product/LM61460

    谢谢!

    Andrew