This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池平衡线 Batt-和 Batt+

Guru**** 2588775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471986/bq77915-cell-balancing-wire-batt--and-batt

器件型号:BQ77915

工具与软件:

你好  

对于 Batt+ Batt 的电池平衡、如图所示:

我是否也可以将电池平衡导线使用 Batt+和 Batt-主导线? 或者、我是否需要由于干扰而将这两根导线分开?

我计划使用 Batt+和 Batt-主导线进行电池平衡是否可以?

谢谢

Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    我建议至少在 PCB 上将其分开。 电池电流的高电流路径应与 IC 的电流分离。 通常会在 BAT 和 VSS/接地之间添加网络连接、以明确这一区别。  

    但是、不应有太多的干扰、因为 在电压测量期间平衡会停止。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon